Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Erfahrungsbericht

Sebastian Schirmer

Name: Sebastian Schirmer

Aktuelle Jobbezeichnung: Ausbildung zum Industriemechaniker

Wie lange bist du schon bei SKF? 01. September 2010 bei SKF

 

Was ist das Beste an deiner Arbeit?

Eine tolle Ausbildung mit einem großen Lerneffekt genießen zu dürfen ist für mich das Beste. Es herrscht ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Kollegen und Ausbildern. Zudem ist die Arbeit sehr abwechslungsreich und interessant.

 

Würdest du einem Freund/Bekannten SKF als Arbeitgeber empfehlen? Und wenn ja, warum?

JA! Bei SKF sind die Arbeitsbedingungen sehr gut. Die Bezahlung ist leistungsgerecht und es herrscht ein gutes Betriebsklima. Zudem wird auf Teamarbeit großen Wert gelegt.

 

Bitte beschreibe in einem Satz warum du stolz bist ein Teil von SKF zu sein:

Weil ich als Mitarbeiter in diesem Weltkonzern an den Erfolgen mitwirken und teilnehmen darf.

 

 

Was ist das Besondere an der Ausbildung bei SKF?

Die Ausbildung bei SKF ist sehr differenziert und qualitativ hochwertig. Daher ist ein gutes Abschneiden in der Zwischen- und Abschlussprüfung möglich.

 

Mein Tipp an zukünftige Bewerber:

Ein guter Schulabschluss und ein umfangreiches Allgemeinwissen sind die beste Grundlage für eine erfolgreiche Bewerbung bei SKF!

SKF logo