Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF USA hilft sozial Schwachen

SKF unterstützt die Organisation „Habitat for Humanity“ in den USA

Zum Start des Projekts hat SKF USA der Non-Profit-Organisation Habitat for Humanity in Montgomery County eine Geldspende für den Bau eines Wohnhauses für eine sozial benachteiligte Familie der lokalen Gemeinschaft überreicht.

„Hilfe zur Selbsthilfe“, so beschreibt Marianne Albanese, Executive Director von „Habitat for Humanity“ in Montgomery County die wichtige Arbeit, die ihre Organisation leistet, um den Familien in den umliegenden Gemeinden dabei zu helfen, ihren Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen.

SKF USA unterstützt „Habitat for Humanity“ seit 2012 und im Dezember 2013 konnte das zweite Wohnhaus, das unter Mithilfe von SKF errichtet wurde, seinen neuen Bewohnern übergeben werden.

Sechs Tage lang halfen im Herbst mehr als 50 SKF Mitarbeiter auf der Baustelle und brachten ihre diversen Fachkompetenzen ein, um zusammen mit „Habitat for Humanity“ ein neues Haus für eine bedürftige Familie zu errichten.

Viele SKF Mitarbeiter nahmen an der Widmungszeremonie teil, bei der der Familie das Haus übergeben wurde.

Anerkennung selbst auf dem Times Square

Es heißt, dass keine gute Tat unbemerkt bleibt. Das bewahrheitete sich für SKF USA, als ihre Sponsoring Aktion für „Habitat for Humanity“ auf der riesigen Leuchtanzeige am Times Square mehr als 500.000 Passanten mitgeteilt wurde!

Über „Habitat for Humanity“

Habitat baut einfache, zweckmäßige und preiswerte Häuser und ermöglicht hart arbeitenden Familien mit niedrigem Einkommen durch zinslose Kredite, Hauseigentümer zu werden. Habitat Familien schaffen sich so einen finanziellen Rückhalt, erlangen mehr Stabilität und tragen zu einer höheren Lebensqualität des Landes bei.

Habitat hat inzwischen weltweit mehr als 400.000 Häuser gebaut und damit einfachen, zweckmäßigen und preiswerten Wohnraum für mehr als 2 Million Menschen geschaffen. Seit 1989 engagiert sich der Ortsverein in Montgomery County gegen Slums und Obdachlosigkeit durch Hilfe zur Selbsthilfe für hart arbeitende Familien, die andernfalls nicht in der Lage wären, ihren Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen.

In seiner 22-jährigen Geschichte (Stand 2013) hat der HFHMC 57 Häuser fertiggestellt, in denen 203 Personen (einschließlich 133 Kinder) des Bezirks leben und die an entsprechend berechtigte Familien auf der Basis von zinslosen Darlehen und Gemeinnützigkeit verkauft wurden. 


SKF logo